{}

Cerca nelle Domande frequenti

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cerca per parola chiave o fai una domanda","searchBtn":"Cerca","error":"Inserisci una parola chiave per la ricerca"}}

E’ possibile utilizzare un pc che svolga la funzionalità di server di licenze?

Si. Sul pc che deve fare da server si deve installare il tool Floating License Manager con le relative licenze e sui pc Citect si deve aggiungere nel Citect.ini il parametro [AddressForwarding]LicenseStore.
Questo un estratto dall’help del Citect.ini relativo al parametro:
An additional variation of this parameter is used by the FLEXNET licensing method, whereby the system needs to know where the license store is located. To cater for this use [AddressForwarding]LicenseStore. By default its value is 27010@127.0.0.1 (where PORT = 27010, IP_ADDRESS = 127.0.0.1). Any valid values can be used in the format of PORT@IP_ADDRESS

È stato utile?

Approfondisci
Range di Prodotto:
AVEVA™ Plant SCADA
Approfondisci
Range di Prodotto:
AVEVA™ Plant SCADA