Come possiamo aiutarti oggi?

ATS48 - quanti avviamenti/ora?

Applicazione in servizio standard
In applicazione standard l’Altistart 48 è dimensionato per rispondere a:
- un avviamento a 4 In per 23 secondi o a 3 In per 46 secondi, partendo dallo stato a freddo (corrisponde a un servizio motore S1).
- un avviamento a 3 In per 23 secondi o a 4 In per 12 secondi, con un fattore di marcia del 50 % e 10 avviamenti all’ora o un ciclo termico equivalente (corrisponde a un servizio motore S4).
La protezione termica motore deve essere impostata in classe 10
Esempio: pompa centrifuga.

Applicazione in servizio severo
In applicazione severa l’Altistart 48 è dimensionato per rispondere a:
- un avviamento a 4 In per 48 secondi o a 3 In per 90 secondi, partendo dallo stato a freddo (corrisponde a un servizio motore S1).
- un avviamento a 4 In per 25 secondi, con un fattore di marcia del 50 % e 5 avviamenti all’ora, o un ciclo termico equivalente (corrisponde a un servizio motore S4).
La protezione termica motore deve essere posizionata in classe 20
Esempio: frantoio.

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Range di Prodotto:
Approfondisci
Range di Prodotto: