I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
		
Come possiamo aiutarti oggi?
SEPAM S41 - Perchè non è possibile impostare la protezione 67N Tipo 3?

La protezione direzionale di terra 67N Tipo 3 fa riferimento agli ingressi di corrente omopolare I0 e tensione omopolare V0.

Quindi nelle Caratteristiche Generali devono essere impostati:

  • Toroide CSH/GO Calibro 2A oppure 20A, Corrente residua nominale (In0) 2A opp. 20A. (Per CEI 0-16 scelta preferibile 20A, che permette l'impostazione della 2^ soglia 51N di rincalzo su Ingresso I0). Scelta 5A non permette Tipo 3.
  • Tensione omopolare TV esterno Uns/3 (Tipicamente con TV con secondario a triangolo aperto - Verificare tipo e rapporto TV ).

Per le impostazioni delle soglie di protezione 67N vedere FAQ :

https://www.se.com/it/it/faqs/FA357459/

NB: In alcune versioni Firmware antecedenti alla CEI 0-16 l'impostazione della 67N Tipo 3 potrebbe non essere fattibile; in questi casi si deve valutare se sia fattibile l'aggiornamento del Firmware (tramite Service) o se si debba sostituire il Sepam, con gli obblighi normativi applicabili.

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Range di Prodotto:
Approfondisci
Range di Prodotto: