Come si può impostare la protezione del neutro su Micrologic 5/6 NSX?
Sugli interruttori tetrapolari è possibile impostare i parametri della protezione mediante tastiera:
- Off: neutro non protetto
- 0,5: neutro protetto al 50% del valore delle fasi, ovvero 0,5 x Ir
- 1,0: neutro protetto al 100% a Ir
- OSN: protezione del neutro sovradimensionato a 1,6 volte la protezione di fase.
Utilizzata in caso di forte tasso di armoniche di 3° ordine (o suoi multipli) che si accumulano nel neutro creando una corrente elevata.
In questo caso l'utilizzo dell'apparecchio deve essere limitato a Ir = 0,63 x In, per la regolazione max. sul neutro di 1,6 x Ir.