Come devo collegare il potenziometro su inverter ATV320?
Il potenziometro (da 2 a 10 KOhm) deve essere lineare e collegato su AI1. In alternativa al potenziometro è possibile utilizzare gli altri ingressi analogici AI2 (-10….+10 V) oppure AI3 (4….20 mA).
Il collegamento del potenziometro deve essere effettuato come da allegato:
A/ingresso=+10V
B/centrale=AI1
C/uscita=COM
Pubblicato per: Schneider Electric Italy