Cerca nelle Domande frequenti
Cosa indica esattamente il LUFV2 con l’uscita analogica 4-20mA?
Il LUFV2 restituisce un segnale analogico 4-20mA proporzionale al 200% del rapporto tra corrente assorbita (Ia) dal motore e corrente regolata (Ir) sull’unità di controllo.
Ad esempio, supponiamo un LUBC05BL regolato a 10A (Ir=10A); quando il motore assorbe:
·Ia=0 A à Ia/Ir = 0% à LUFV2= 4 mA
·Ia=10 A à Ia/Ir = 100% à LUFV2= 12 mA
·Ia=20 A à Ia/Ir = 200% à LUFV2= 20 mA
Pubblicato per:Schneider Electric Italy
Approfondisci
Prodotto:
Approfondisci
Prodotto: