Che operazione eseguo utilizzando i comandi Carica/Scarica tutti i gruppi ricette in Vijeo designer?
Da ambiente di sviluppo, tramite i menu delle ricette, è possibile eseguire il trasferimento dei gruppi ricette da e verso il target. Si possono però confondere i comandi, correndo quindi il rischio di eseguire, ad esempio, un’operazione di scrittura ricette sul target invece di eseguire una lettura. Per questo motivo vorrei chiarire questo aspetto.
Innanzi tutto è possibile eseguire l’operazione in 2 modi:
1) Click con il tasto destro su Ricette nella finestra navigator, quindi selezionando “Carica tutti i gruppi ricette” oppure “Scarica tutti i gruppi ricette” dal popup.
2) Cliccando sulle icone relative ai gruppi ricette (trasferisci gruppo ricette) oppure
(carica gruppo ricette)
In entrambi i casi, i comandi eseguono le operazioni su tutti i gruppi ricette programmati. Nello specifico, “Carica tutti i gruppi ricette” (oppure il tasto ) esegue un trasferimento dei gruppi ricette dall’apparecchiatura target al PC, mentre “Scarica tutti i gruppi ricette” (oppure il tasto
) esegue un trasferimento dei gruppi ricette dal PC all’apparecchiatura target.