Come possiamo aiutarti oggi?

ATV320 - E’ possibile alimentare inverter M3 (trifase) con rete monofase?

Si, è possibile ma si necessita sovradimensionare il prodotto di un 30% (60% In ATV > In MAT) ed utilizzare un'induttanza di linea in cui si collega solo la fase (il neutro diretto).