PFX - A cosa serve lo Special Switch "Start Application"?
Il tasto speciale "Start Application" permette di avviare un applicativo esterno al runtime per poter aprire file con diverse estensioni (.mp4, .pdf, ecc..).
Queste applicazioni dovranno essere preinstallate su Windows. Per configurare lo Special Switch, seguire le istruzioni al Capitolo 10.15.4.1 Special Switch - Switch Features.