Come possiamo aiutarti oggi?

Per il Sepam Serie 80, posso impostare 2 terne di TA con corrente secondaria differente?

Il software di impostazione e funzionamento SFT2841, per la versione Sepam Serie 80 consente di impostare 2 terne di TA con corrente secondaria differente. Per esempio n°3 TA con secondario 5A negli ingressi B1 (I1-I2-I3) e n°3 TA con secondario 1A negli ingressi B2 (I’1-I’2-I’3) o viceversa.

Necessario comunque programmare in maniera opportuna le relative protezioni.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della gamma Sepam 80.

Schneider Electric Italy