Problema:
Perché il Back-UPS ES emette un tono costante con il LED di accensione lampeggiante?
Linea di prodotti:
BACK-UPS ES
Ambiente:
BE350G, BE450G, BE550G, BE650G1 e BE750G
Causa:
Se si tratta di una nuova installazione, verificare che la batteria interna sia stata collegata correttamente.
Per istruzioni su questa procedura, consultare il manuale dell'utente.
Il Back-UPS ES esegue una verifica automatica interna ogni 14 giorni; la verifica automatica interna serve a controllare l'integrità della batteria. Se la batteria non supera la verifica automatica, il LED di accensione lampeggia e l'unità emette un tono costante. Si tratta di un AVVISO che indica che la batteria potrebbe essere arrivata alla fine del ciclo di vita; generalmente si consiglia la sostituzione entro 2-4 settimane.
Risoluzione:
Passaggio 1:
Verificare che il gruppo di continuità non sia sovraccarico:
- Il Back-UPS ES 350 può supportare 350 VA o 200 Watt sulle prese alimentate dalla batteria.
- Il Back-UPS ES 450 può supportare 450 VA o 257 Watt sulle prese alimentate dalla batteria.
- Il Back-UPS ES 550 può supportare 550 VA o 330 Watt sulle prese alimentate dalla batteria.
- Il Back-UPS ES 650 può supportare 650 VA o 390 Watt sulle prese alimentate dalla batteria.
- Il Back-UPS ES 750 può supportare 750 VA o 450 Watt sulle prese alimentate dalla batteria.
APC consiglia di collegare alle prese alimentate dalla batteria solo il computer e il monitor, mentre le altre periferiche dovrebbero essere collegate alle prese contrassegnate come "Surge Only" (solo per protezione dalle sovratensioni) sul gruppo di continuità. Le prese multiple o i dispositivi di protezione dalle sovratensioni non devono MAI essere collegati a un gruppo di continuità. Rimuovere eventuali carichi eccessivi dal gruppo di continuità. Analogamente, se il Back-UPS ES è quasi completamente carico (>80% della capacità in Watt della presa alimentata dalla batteria) si sconsiglia di usare il Back-UPS ES come interruttore di accensione/spegnimento master per accendere le attrezzature. È opportuno invece accendere il Back-UPS ES e lasciare che completi la verifica automatica prima di accendere le attrezzature collegate.
Passaggio 2:
La verifica automatica dovrebbe essere eseguita con il gruppo di continuità completamente carico (ricarica senza interruzioni o passaggio al funzionamento a batteria per 5 ore) e con un carico normale collegato. Per fare questa operazione, spegnere tutte le attrezzature collegate alle prese alimentate dalla batteria. Quindi, riavviare il Back-UPS ES spegnendolo, contando fino a 5 e accendendolo nuovamente. Se il tono costante scompare, si è trattato di una falsa condizione di funzionamento a batteria e l'unità è stata ripristinata. A questo punto, l'unità è pronta per essere nuovamente utilizzata. Se il tono non scompare, eseguire il passaggio 3.
Passaggio 3: (procedere solo se il "passaggio 2" non elimina la condizione di sostituzione della batteria)
Il Back-UPS ES viene fornito con una garanzia di 3 anni che copre anche la batteria interna. Se il Back-UPS ES è stato acquistato nell'arco degli ultimi 3 anni, contattare l'Assistenza APC e fare riferimento ai passaggi indicati nel presente documento. Specificare anche il codice e il numero di serie riportati nella parte inferiore del Back-UPS ES.
Se il Back-UPS ES non è più coperto dalla garanzia triennale, fare clic QUI per le opzioni di aggiornamento e sostituzione della batteria
Pubblicato per:Schneider Electric Italy