Cerca nelle Domande frequenti
Come posso importare le variabili da un progetto Unity / EcoStruxure Control Expert?
Se le variabili che si devono importare sono tutte referenziate, è possibile utilizzare la Tag Integration, seguendo questa procedura:
- Da Unity / EcoStruxure Control Expert esportare le variabili in formato XSY
- Da EMSE selezionare il menu Project quindi cliccare su Communication
- Nella sezione Tag integration premere il tasto Add…
- Selezionare il provider Schneider Unity Modbus quindi premere il tasto Add
- Selezionare la Platform utilizzata, , inserire l’indirizzo IP del PLC, la porta e lo Slave ID
- Selezionare il file XSY da importare e mettere flag su HMI Only quindi premere il tasto OK
- Le variabili saranno disponibili all’interno dell’Object finder nella cartella Devices (solo quelle effettivamente utilizzate nel progetto verranno conteggiate)
Se invece le variabili che si devono importare non sono tutte referenziate, è necessario utilizzare OFS in questo modo:
- Eseguire la configurazione del nodo tramite OFS Configuration Tool
- Da EMSE selezionare il menu Home quindi eseguire l’Import Wizard
- Selezionare OPC Server Database quindi premere il tasto Avanti
- Lasciare selezionata l’opzione Do not import duplicate tags
- Lasciare selezionato Local nella sezione Server (il server è sulla stessa macchina dove viene eseguito EMSE)
- Come Identifer selezionare Schneider-Aut.OFS
- In Branch, selezionare dall’elenco che appare premendo il tasto con i 3 puntini, l’alias precedentemente configurato tramite OFS Configuration Tool, quindi premere il tasto Avanti
- Mettere il flag alle variabili che si desidera importare oppure toglierlo per non importarle quindi premere il tasto Fine
- Le variabili saranno aggiunte nelle Project tags
In entrambi i casi è consigliato, lato Unity / EcoStruxure Control Expert, utilizzare i Dati integrati PLC abilitando le proprietà Dizionario dati e Solo variabili HMI e quindi mettere la spunta Variabili HMI alle sole variabili che si intende importare nello scada.
Pubblicato per:Schneider Electric Italy
Approfondisci
Prodotto:
Approfondisci
Prodotto: