La scheda di rete NMC3 continua a riavviarsi ogni 10 minuti anche dopo aver estratto la batteria a tampone?
Se la vostra scheda di rete NMC3 (AP9640, AP9641, AP9643, AP9644) continua a riavviarsi ogni 10 minuti anche dopo aver estratto la batteria a tampone probabilmente si tratta di un problema di watchdog, ecco come possiamo provare a risolvere.
Per prima cosa aprite un file di testo su blocco note, a questo punto inserite le informazioni riportate di seguito:
[NetworkTCP/IP]
NetSafe=disabled
A questo punto fate salva tutti i file con nome, e nominate il file config.ini, subito dopo bisognerà accedere alla pagina web della scheda di rete ed andare nella sezione Configuration > General > User Config File e caricare il proprio file config.ini creato in precedenza, riavviare la NMC e monitorate la situazione.
Se il problema dovesse persistere contattate l'assistenza così da trovare una soluzione definitiva.