Come possiamo aiutarti oggi?

PFX - Extended Script - Come funziona DataBuff to Internal (String)?

Il DataBuff to Internal (String) permette di poter copiare un testo es. ABCD (pre copiato in un databuffer tramite Text Settings) da un data buffer in un indirizzo interno es. USR100.

E' bene precisare che ogni carattere presente nel DataBuffer andrà ad occupare una singola word, di conseguenza sarà necessario eseguire delle operazioni di shift per poter vedere il testo completo.

Dopo la copiatura, infatti, le word saranno così composte:

  • USR100 A
  • USR101 B
  • USR102 C
  • USR103 D

Per le operazioni di shift potremo utilizzare un'altra word di appoggio per ottenere:

  • USR200 AB
  • USR201 CD

In questo modo, puntando con un visualizzatore di testo la USR200 saremo in grado di vedere il testo completo.

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Prodotto:
Approfondisci
Prodotto: