Come possiamo aiutarti oggi?

E' possibile, con EcoStruxure Machine Scada Expert, monitorare i valori delle tag da remoto?

Per monitorare i valori delle Tag da remoto è necessario eseguire questa procedura:

1.     Connettersi al computer remoto tramite il tasto Home -> Connect (sul pc remoto deve essere in esecuzione il tool Remote Agent).

2.     Cliccare sull’icona Runtime Tasks relativa a al Remote Management e avviare il task TCP/IP Server. Questo task rende accessibile al debug il database delle variabili.

3.     Premere il tasto Watch (Database Spy nelle versioni precedenti alla 2020).

4.     Il campo Mode dipende dall’impostazione presente in Project -> Communication nella sezione Data Server, quindi se è abilitata la porta criptata (impostare Encrypted TCP/IP) oppure quella non criptata (impostare TCP/IP).

5.     Impostare l’indirizzo IP del PC remoto nel campo Host.

6.     Confermare le impostazioni.

Nel caso si utilizzi la comunicazione criptata, alla conferma verrà visualizzata una finestra di verifica del certificato di sicurezza. Accettando il certificato si aprirà una finestra Watch nella quale si potranno verificare le Tag remote.

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Prodotto:
Approfondisci
Prodotto: