Il comando Stop Cluster non riesce con Nutanix AOS 5.20 su PowerChute Network Shutdown 4.4.1?
problema:
Il comando di arresto del cluster non riesce con Nutanix AHV AOS 5.20.
Prodotto:
PowerChute Network Shutdown versione 4.4.1 su sistema operativo Windows configurato per Nutanix AHV con AOS 5.20 o PowerChute Network Shutdown versione 4.4.1 su sistema operativo Windows configurato per VMware ESXi e Nutanix AOS 5.20
Ambiente:
Nutanix AVS AOS 5.20
Causa:
Con Nutanix HAV AOS 5.20 la conferma di Nutanix Stop Cluster è stata modificata da "y" a "Accetto". Nelle versioni precedenti l'immissione di "y" consentiva l'arresto del cluster, ma in AHV AOS 5.20 si verifica un errore: "Inserisci un input valido" e impedisce l'arresto del cluster.
Soluzione:
1. Interrompere il servizio PowerChute tramite il comando "net stop pcns1".
2. Fare una copia del file pcns.jar che si trova in C:\Programmi\APC\PowerChute\group1\comp rinominandolo.
3. Copiare il file aggiornato pcns.jar allegato a questo articolo nella cartella group1\comp.
4. Riavviare il servizio PowerChute tramite il comando "net start pcns1".
Pubblicato per: Schneider Electric Italy