Come possiamo aiutarti oggi?

Come imposto l'uscita analogica DQ1 in Frequenza di un ATV320?

Se voglio impostare una proporzione sulla frequenza di uscita di un ATV320 in tensione oppure in corrente seguo questa procedura:

CONF_FULL_I/O_AO1-OFR(In frequenza) vuol dire che genera una tensione oppure una corrente in funzione della frequenza generata in uscita da l’inverter.

Percorso da seguire per programmare parametro AO1

CONF_FULL_I_O-_AO1-_AO1

All'interno del parametro AO1- programmare il parametro AO1=OFr ( Uscita analogica sulla base della frequenza di uscita generata da l'inverter) Es: frequenza massima 50Hz = 10v    25Hz=5v ecc.

Percorso da seguire per programmare il parametro AOIt in corrente

CONF_FULL_I_O-_AO1-AOIt

All'interno del parametro AOIt scegliere se l’uscita va in tensione: (10V) oppure in corrente: (0A), impostazione di fabbrica si troverà 0-20ma (0A)

Percorso da seguire per programmare il parametro AOL1

CONF_FULL_I_O-_AO1-AOL1

All'interno del parametro AOL1 scegliere valore minimo da impostare, esempio: se la scala va da 0-20ma lascio 0, mentre se la scala va da 4-20ma metto 4ma

Percorso da seguire per programmare il parametro AOL1

CONF_FULL_I_O-_AO1-AOH1

All'interno del parametro AOH1 scegliere il valore massimo da impostare, esempio: se la scala va da 0-20ma lascio 20, mentre se la scala va da 4-20ma lascio 20ma

Percorso da seguire per programmare il parametro AOIt in tensione

CONF_FULL_I_O-_AO1-AOIt

All'interno del parametro AOIt scegliere l’uscita in tensione: (10V)

Se su AOIt scelgo (10V) avrò i seguenti parametri con i seguenti percorsi:

Percorso da seguire per programmare il parametro VOL1

CONF_FULL_I_O-_AO1-VOL1

All'interno del parametro VOL1 scegliere il valore in tensione minimo da impostare: (0v)

Percorso da seguire per programmare il parametro VOH1

CONF_FULL_I_O-_AO1-VOH1

All'interno del parametro VOH1 scegliere il valore in tensione massimo da impostare: (10v)

N.B: per avere un'uscita analogica proporzionata alla frequenza, il parametro TFR, deve essere impostato con lo stesso valore del parametro HSP.

Percorso per impostare TFR: CONF_FULL_SIM-_TFR Esempio: TFR=50Hz

Percorso per impostare HSP: CONF_FULL_SIM-_HSP Esempio: HSP=50Hz

Schneider Electric Italy