Come possiamo aiutarti oggi?

Come imposto i parametri per la comunicazione MODBUS di un ATV320?

Per la comunicazione in Modbus settare i seguenti parametri

Percorso: CONF_FULL_CTL-_FR1

· FR1 = MDB

Percorso: CONF_FULL_CTL-_CHCF

· CHCF = SEP, SIM O I/O

Percorso: per settare indirizzo, velocità, formato in base al PLC e Time out

· CONF > FULL > COM > MD1

> ADD (indirizzo con riferimento personale)

> TBR (velocità impostata e decisa dal cliente tramite rete com o PLC)

> TFO (formato in base al PLC - 8E1 “Pari”, 8N1 “Dispari”, 8O1 “non si interessa”)

> TTO (Time out, cioè il tempo di muto del Bus di campo:

Domanda da PLC ad ATV

1^ chiamata senza risposta        2^ chiamata senza risposta

3^ chiamata senza risposta        4^ dopo Time Out l’ATV va in difetto

In difetto anche scollegando il cavo

SLL – per gestione difetto MDB