Come posso collegare e attivare la sonda PTC su ATV320?
COME COLLEGARE LA SONDA PTC:
Collegare la PTC tra DI6 e Morsetto COM
COME IMPOSTARE LO SW2:
impostare lo SW2 su PTC,
QUALE PARAMETRO IMPOSTARE PER LA FUNZIONE PTC:
impostare il parametro PTCL con la funzione desiderata.
QUALE PERCORSO BISOGNA SEGUIRE PER IMPOSTARE IL PARAMETRO E QUALI FUNZIONI POSSO UTILIZZARE:
CONF_FULL_FLT_PTC-_PTCL PTCL=nO __ AS___ rdS___ rS____
Verificare che commutatore SW2 della scheda di controllo sia posizionato su PTC.
[No] (nO): Non utilizzato
(AS): [Sempre] I difetti "sonde PTC" sono monitorati permanentemente, anche se la parte di potenza non è alimentata (purché sia alimentato il controllo).
(rdS):[Pot. ON] I difetti "sonde PTC" sono monitorati per tutto il tempo in cui la parte di potenza del variatore è alimentata.
(rS):[Motore ON] I difetti "sonde PTC" sono monitorati per tutto il tempo in cui il motore è alimentato.