PLC M340: creazione guidata della variabile derivata IO (IODDT) per il modulo BMXNOE0100?
- aprire la configurazione fisica e fare doppio click sul modulo BMXNOE0100;
- selezionare con il mouse il codice in alto a sinistra BMXNOE0100, quindi la cartella Oggetti di I/O;
- attivare l'opzione %CH;
- premere il pulsante Aggiorna griglia quindi selezionare la seconda riga della tabella di destra, in questo caso %CH0.1.0;
- in prefisso per nome inserire il nome che si vuole assegnare alla variabile derivata IO, in questo caso NOE_Diag, eventuale Commento e poi premere il tasto Crea;
- come si può vedere nella seconda riga della tabella a in alto a destra la variabile derivata IO NOE_Diag è stata creata;
In variabili derivate IO si possono vedere i relativi dettagli della variabile creata;
La creazione guidata della variabile derivata IO questo modo garantisce che il tipo T_COM_ETH_BMX e l'indirizzo, in questo caso %CH0.1.0, sono coerenti in quanto vengono assegnati automaticamente.