Control Expert: qual è il formato dell'indirizzamento da assegnare alla funzione ADDR per la comunicazione tra un PLC TSX Premium interfaccia Ethernet Modbus TCP/IP ed un dispositivo seriale Modbus RS485 connesso ad esso mediante un gateway Link150?
Con TSX Premium per realizzare comunicazioni mediante blocchi funzione di messaggeria è obbligatorio usare il blocco ADDR.
Nel caso di comunicazioni Ethernet in Modbus TCP/IP è necessario associare all'indirizzo IP del dispositivo gateway Link 150, 192.168.0.10, un indirizzo XWAY che abbia come numero di stazione un valore che va da 100 a 163, quindi ipotizzando rete 1, stazione 101, l'indirizzo sarà 1.101. Tale associazione va fatta in Comunicazione, Reti, Ethernet_1, Messaggeria.
Nella sezione di programma al blocco ADDR associato alla funzione di messaggeria si assegnerà un indirizzo di questo tipo: '{rete.stazione}0.0.0.Modbus_ID_del dispositivo_RS485', ad esempio '{1.101}0.0.0.2 nel caso l'indirizzo Modbus del dispositivo seriale RS485 sia 2.