Aggiornando il firmware di un comunicatore STBNIP2311 avente versione di firmware SV>=5.00, in origine o mediante aggiornamento da versione precedente, si incontri un messaggio di incompatibilità come quello dell'immagine:
è necessario caricare nel dispositivo una configurazione nella quale sia abilitata l'opzione Enable FTP, la configurazione va fatta con Advantys software V12. Tale opzione consente l'aggiornamento del firmware ed il ripristino della configurazione mediante FDR.
Pubblicato per: Schneider Electric Italy