Come possiamo aiutarti oggi?

EOTE/BLUE 3.2 SP2 – È possibile modificare dinamicamente l’indirizzo IP di un Modbus Master Driver?

Con la nuova versione dei Software BLUE ed EcoStruxure Operator Terminal Expert 3.2 SP2 l’indirizzo IP di un Modbus Master Driver può essere visualizzato e modificato all’interno di una schermata utente del pannello HMI. Di seguito una tabella che elenca i Driver che supportano questa funzionalità:
Modbus Master


Selezionando "Equipment" come Current Value di un display numerico è possibile legare all’oggetto la proprietà "IPAddress.CurrentValue" oppure "IPAddress.OverwriteValue":
Current Value: Equipment

Cosa rappresentano  "IPAddress.CurrentValue" e "IPAddress.OverwriteValue"?
  • "IPAddress.CurrentValue": si tratta di una variabile di tipo DWORD in sola lettura. Permette di visualizzare l'indirizzo IP corrente del driver corrispondente
  • "IPAddress.OverwriteValue": si tratta di una variabile di tipo DWORD in lettura e scrittura. Permette di sovrascrivere l'indirizzo IP del tuo Driver
Current / Overwrite Value