In che modo posso importare le variabili da un progetto Unity o Control Expert in EcoStruxure Machine Scada Expert?
Oltre alle modalità descritte nella FAQ000208965, è possibile importare le variabili nella modalità seguente:
· Selezionare il menu Project quindi premere il tasto Communication
· Nella sezione Tag Integration premere il tasto Add…
· Selezionare il provider OPC DA e modificare, eventualmente, il campo Name, quindi premere il tasto Add (viene visualizzata la finestra OPC DA Tag Integration)
· In corrispondenza del campo Server, premere il tasto + (viene visualizzata la finestra Server Connection)
· Dare un nome alla connessione nel campo Connection Name
· Lasciare il campo Specification impostato a Data Access 2.XX
· Nel campo Server Url selezionare Schneider.Aut.OFS.2, quindi premere il tasto OK (si torna alla finestra OPC DA Tag Integration)
· In corrispondenza del campo Root node or View premere il tasto con i 3 puntini (viene visualizzata la finestra Select Node)
· Selezionare il nome nodo creato tramite OFS Configuration Tool, quindi premere il tasto OK (si torna alla finestra OPC DA Tag Integration)
· Premere il tasto OK per confermare
I vantaggi di utilizzare questa procedura rispetto all’Import Wizard descritto nella FAQ000208965 sono principalmente 2:
1) Le variabili non vengono realmente importate ma sono solo messe a disposizione per essere utilizzate. A dimostrazione di questo, al termine dell’operazione, il numero di Tag conteggiate rimane invariato. Le variabili vengono importate e quindi conteggiate solo se utilizzate nel progetto.
2) In caso di modifica/aggiunta/rimozione di tag lato PLC, la modifica viene riportata su EMSE semplicemente eseguendo un Refresh delle variabili da Object Finder, senza la necessità quindi di eseguire una ulteriore importazione come si sarebbe dovuto fare con l’Import Wizard.