Come possiamo aiutarti oggi?

Versione del prodotto errata visualizzata nell'interfaccia Web di PowerChute Business Edition dopo un aggiornamento?

Problema:

Dopo l'aggiornamento da PowerChute Business Edition v10.0.2 a v10.0.4 o v10.0.5, l'interfaccia utente visualizza ancora la versione v10.0.2. Questo problema si verifica solo con installazioni Windows in cui la lingua locale del sistema operativo non è l'inglese.

Prodotto:

PowerChute Business Edition v10.0.2, v10.0.4, v10.0.5

Ambiente:

Sistemi operativi Windows

Risoluzione:

Se avete installato PowerChute v10.0.5, eseguite di nuovo il programma di installazione v10.0.5.

Se avete installato PowerChute v10.0.4, eseguite di nuovo il programma di installazione v10.0.4 o aggiornate alla versione v10.0.5.

In questo modo si risolve il problema e si mantiene la configurazione attuale. Dopo l'aggiornamento, l'interfaccia Web visualizzerà la versione corretta del prodotto.