Come possiamo aiutarti oggi?

Come assegno il riferimento di frequenza in corrente su AI2 con ATV630?

Configurazione AI2 in corrente 4-20ma:

_1) Menù Impostazioni Complete

_2) Ingressi/Uscite_ F3(AI/AQ)

_3) Configurazione AI2_ Tipo AI2(AI2T)= Impostare da Tensione a Corrente.

_4) Impostare Valore Min AI2=0 o 4 ma Valore Max AI2= 20ma

Configurazione Canale di riferimento:

_1) Menù impostazioni Complete

_2) Comando e Riferimento

_3) Canale Riferimento 1= Impostare da AI1 a AI2

Cablaggio Sorgente 4-20ma:

_1) Se 0-20 o 4-20ma da scheda analogica PLC, collegare tra Com e AI2

_2) Se trasduttore 2 fili Collegare tra 24v e AI2

_3) Se Trasduttore 3 fili Collegare Com_ +24v_ AI2.