Quali sono le specifiche POE del NetBotz 755?
Problema:
Qual è la specifica POE per il NetBotz 755?
Linea di prodotti:
NBWL0755
Ambiente:
NetBotz power over ethernet
Causa:
NetBotz 755 richiede porte POE, Non tutte le opzioni di alimentazione POE sono compatibili.
Risoluzione:
Il dispositivo NB755 è conforme allo standard IEEE802.3at e presenta una resistenza di classificazione di 63 Ohm.
Questo lo rende un dispositivo di tipo 2.
Un alimentatore di tipo 3 può alimentare anche un dispositivo di tipo 2 senza problemi.
APC offre 2 iniettori POE:
NBAC0303NA
Power over ethernet PoE fino a 18 Watt Prodotti supportati
NBWL0356A
NBWL0456A
EGX150POE
NBAC0303NA2
Alimentazione via Ethernet PoE+ fino a 36 watt
NBWL0756
IEEE802.3at classe 4
(nuovo) (maggiore potenza)
Conosciuto anche come PoE di tipo 2
Pubblicato per: Schneider Electric Italy