Come possiamo aiutarti oggi?

Perché le mie telecamere NBPD0165 hanno revisioni del firmware diverse?

Problema:

Perché le mie telecamere NBPD0165 hanno revisioni del firmware diverse?

Linea di prodotti:

NetBotz

Ambiente:

Telecamera NBPD0165

Causa:

A causa di una modifica dell'hardware, la telecamera pod NBPD0165 potrebbe avere uno dei due diversi tipi di firmware che si presentano come segue:

a720191014NSQ o a720211203NX (i numeri possono cambiare).

Risoluzione:

Non c'è nulla da fare, le vecchie unità di ripresa non funzionano con il nuovo firmware e le nuove unità di ripresa non funzionano con il vecchio firmware. Non è necessario cercare di standardizzarsi su un'unica revisione del firmware e questo può solo causare problemi.