Quali porte vengono utilizzate da PowerChute Network Shutdown per le comunicazioni con VMware vCenter Server e gli host?
Problema:
Quali porte vengono utilizzate da PowerChute Network Shutdown per le comunicazioni con VMware vCenter Server e gli host?
Prodotto:
PowerChute Network Shutdown versione 4.x
Ambiente:
VMware vCenter Server 6.7, 7.x
Host VMware ESXi 6.7, 7.x
Causa:
Informativo
Soluzione:
PowerChute Network Shutdown utilizzerà la porta HTTP 80 o HTTPS 443 per comunicare con VMware vCenter Server e gli host VMware ESXi 6.7 e 7.x. Si sconsiglia di utilizzare altre porte.
NOTA: Quando PowerChute Network Shutdown è configurato con VMware vCenter Server 6.7 o 7.x, comunicherà con vCenter attraverso la porta 80 o 443. A seconda della porta selezionata, tale porta deve essere aperta sui singoli host ESXi per consentire lo spegnimento anticipato degli host.
Pubblicato per: Schneider Electric Italy