Cosa significa il warning 4527 in Vijeo Designer?
Il warning 4527 indica Vijeo Design'Air è attivato per il target selezionato e che nel runtime, la connessione simultanea di Vijeo Design'Air e Vijeo Design'Air Plus al target non è supportata.
Se in un progetto sono stati attivati sia il Vijeo Design'Air che il Vijeo Design'Air Plus, verrà visualizzato questo messaggio di warning per indicare che al runtime che soltanto una delle due applicazioni potrà accedere ai dati contenuti nel target.
Quindi, se ad esempio al target è collegato il Vijeo Design'Air, il Vijeo Design'Air Plus non potrà aprire una connessione di condivisione dati sullo stesso.
Ciò comunque rappresenta un messaggio di avviso, quindi non comporterà variazioni nella interruzioni nella compilazione del progetto.
Per far sparire il messaggio di warning occorrerà attivare solo una tra Vijeo Design'Air e Vijeo Designer'Air Plus.