Qual è l'indirizzo IP predefinito della porta Ethernet integrata di una CPU M340?
Le CPU M340 dotate di una porta Ethernet hanno un indirizzo IP predefinito derivato dal relativo indirizzo MAC (identificativo univoco assegnato dal produttore).
Per il PLC M340, il formato dell'indirizzo IP predefinito è 84.x.y.z dove: 84 = valore fisso x.y.z = gli ultimi tre campi dell'indirizzo IP predefinito.
Questi ultimi tre campi si ottengono convertendo gli ultimi tre byte esadecimali dell'indirizzo MAC in valori decimali.
Esempio: l'indirizzo MAC è 000053121AC4. La conversione degli ultimi tre byte dall'indirizzo MAC in valori decimali dà: 16#12=10#18 16#1A=10#26 16#C4=10#196.
Pertanto, l'indirizzo IP predefinito per la porta Ethernet della CPU M340 sarà 84.18.26.196. La subnet mask predefinita è: 255.0.0.0.
L'indirizzo IP predefinito è assegnato alla porta Ethernet con il selettore sul retro della CPU in posizione STORED quando la CPU è nuova con led ERR lampeggiante oppure contiene una applicazione nella quale non viene assegnato l'indirizzo IP da progetto. Qualora l'indirizzo IP sia assegnato da progetto, l'indirizzo IP predefinito viene assegnato alla porta Ethernet solo con il selettore in posizione CLEAR IP. In allegato la guida M340 per Ethernet dove si possono trovare tutti i dettagli.