Il PLC M340 in protocollo Modbus su seriale quali funzioni emette quando si usa il blocco di messaggeria WRITE_VAR?
Il PLC M340 in protocollo Modbus su seriale, quando si usa il blocco di messaggeria WRITE_VAR emette le funzioni Modbus 15, scrittura bit interni con il parametro OBJ impostato a '%M', e 16, scrittura parole interne con il parametro OBJ impostato a '%MW'. Si deve fare però attenzione a quando si desidera scrivere un solo oggetto: la specifica Modbus richiederebbe l'emissione della funzione Modbus 5 per '%M' e Modbus 6 per '%MW' tuttavia il PLC M340 emette sempre le funzioni Modbus 15 e 16 anche nel caso di un solo oggetto. Per ovviare a tale situazione, se possibile, scrivere almeno due oggetti; in alternativa se ciò non fosse possibile è necessario sviluppare appositamente le funzioni Modbus 5 e 6 mediante apposita configurazione dei parametri del blocco di messaggeria DATA_EXCH.
Per dettagli sul protocollo Modbus fare riferimento al sito internet " modbus . org ".