Control Expert: compilando un progetto realizzato con una vecchia versione di Unity Pro si incorre in un errore per incoerenza di Progetto/Libset, cosa fare?
Quando richiedendo di compilare con Control Expert un progetto realizzato con una vecchia versione di Unity Pro si incorre in un errore per incoerenza di Progetto/Libset, esempio "Programma collegamento - "ADDM" ["_ADDM"] non valido a causa dell'incoerenza di Progetto/Libset. Aggiornare il Progetto con Libreria. Per risolvere tale tipo di errori è necessario aprire la Libreria dell'Applicazione, selezionare il comando Confronta progetto con Libreria... e quindi Aggiornare tutti i blocchi per il quale il sistema ha rilevato una discrepanza di versione. Fatto ciò la versione dei blocchi del progetto è allineata con quella della libreria pertanto dovrebbe essere possibile la compilazione senza errori. Per dettagli vedere la guida allegata "EcoStruxure™ Control Expert - Modalità operative".