Come possiamo aiutarti oggi?

Con PLC M340 quale indirizzo si deve assegnare al parametro ADDM di un blocco READ_VAR per una lettura di un dispositivo Modbus seriale connesso al PLC mediante gateway Modbus TCP/IP Panel Server PAS800L.

Quando si deve leggere in Modbus TCP/IP mediante blocco READ_VAR un dispositivo con interfaccia Modbus RS485 mediante un gateway, in questo caso un Panel Server codice PAS800L, il formato dell'indirizzo ADDM è ’Netlink{hostAddr}node’; infatti per accedere al nodo dietro il gateway oltre all'indirizzo del gateway ’Netlink{hostAddr}' va utilizzato l'ID dello slave Modbus seriale. Esempio: ADDM(’Ethernet_1{192.168.2.3}5’).

Schneider Electric Italy

Allegati
EcoStruxure™ Control Expert - Libreria di comunicazione.pdf [7.15 MB]
Approfondisci
Prodotto:
Approfondisci
Prodotto: