Quali sono i modelli di interruttori di sicurezza a tecnologia RFID (XCSRC)?
I modelli sono i seguenti:
- Modello Standalone: Modelli speciali di Interruttori di sicurezza RFID XCSR (XCSRC•1•M12) sono progettati per essere utilizzati come prodotti autonomi se associati a contattori con contatti collegati meccanicamente (a guida forzata) connessi alle OSSD, cioè senza alcun relé di sicurezza, controller o PLC. Nel funzionamento autonomo, le due OSSD sono collegate direttamente ai contattori. Questa connessione avviene attraverso un connettore precablato M12 a 8 pin.
- Modello Daisy-Chain: I modelli XCSRC•2M12 di Interruttori di sicurezza RFID XCSR possono essere collegati in serie, quindi, consente di collegare in serie diverse protezioni. È perciò possibile effettuare una connessione diretta tra i lettori XCSR utilizzando cavi femmina/femmina M12 a 5 pin
- Modello Single: I riferimenti XCSRC•0M12 sono idonei per monitorare più protezioni tramite connessioni punto a punto a un'interfaccia di sicurezza (controller di sicurezza o PLC di sicurezza, ad esempio).
Pubblicato per: Schneider Electric Italy