Come possiamo aiutarti oggi?

Quante porte di comunicazione Ethernet hanno le interfacce di comunicazione multiprotocollo ACE850?

Le interfacce di comunicazione multiprotocollo ACE850 dispongono di due porte di comunicazione Ethernet da collegare a un’unità Sepam attraverso una singola rete Ethernet, a seconda della topologia (a stella o ad anello):

  1. Per una topologia a stella, viene usata solo una porta di comunicazione;
  2. Per una topologia ad anello, entrambe le porte di comunicazione Ethernet vengono usate per fornire ridondanza.