Che protocolli di comunicazione utilizza la porta S-LAN dell’interfaccia di comunicazione multiprotocollo ACE850 e come vengono impiegate le porte per la connessione?
Le porte per la connessione vengono utilizzate entrambe :
- La porta S-LAN (Supervisory Local Area Network) dell’interfaccia di comunicazione ACE850 viene usata per collegare un’unità Sepam ad una rete di comunicazione Ethernet dedicata alla supervisione, usando uno dei seguenti protocolli:
- IEC 61850
- Modbus TCP/IP TRA 15.
- La porta E-LAN (Engineering Local Area Network) è riservata all’impostazione dei parametri remoti e al funzionamento di un’unità Sepam tramite il software SFT2841.
Pubblicato per: Schneider Electric Italy