Come possiamo aiutarti oggi?

Com'è possibile integrare la visualizzazione telecamere in Wiser for KNX / Spacelynk?

Schneider non garantisce la compatibilità con le telecamere IP perché sono componenti di terze parti.
Caratteristica base rimane che la telecamere deve avere un'indirizzo IP pulito in maniera tale da visualizzare la telecamera "on-time".
La stringa URL che inserisce deve essere la stringa dello stream della camera diretto e privo di controlli/accessi. Ogni IP Cam ne ha uno. Quell'indirizzo che se digitato all'interno di un browser vi porta senza login allo stream diretto in live.

La versione FW del prodotto dovrebbe essere comunque l'ultima uscita per migliorarne le prestazioni e la sicurezza. Non viene garantito il funzionamento dall'applicazione Wiser For KNX ma solamente dalla visualizzazione browser.

Passaggi per la configurazione:

Aggiungi una fotocamera
1. Andare nella scheda Visualizzazione e sbloccare il piano
2. Selezionare la scheda Telecamera nell'editor Plan
3. URL sorgente = http://xxx.yyy.z.kkk/mjpg/video.mjpg
4. Icona = camera_2.svg
5. Aggiungere nel piano, posizionare, quindi salva e ricarica

Nota: la fotocamera deve avere l'accesso anonimo abilitato

Prego di controllare se lo stream è MJPEG: questo è l'unico che supporta il prodotto e sempre con un URL che porti all'immagine senza nessun accesso. Effettuare una prova da differenti Browser.

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Prodotto:
Approfondisci
Prodotto: