Come si configura e attiva ERMS (riduzione flash arco) su un Masterpact MTZ?
puoi utilizzare uno smartphone per mettere un interruttore MTZ Masterpact in modalità di manutenzione ERMS?
Descrizione :
La funzione ERMS viene utilizzata per ridurre le impostazioni di protezione LSIG al fine di scattare più rapidamente quando si verifica un errore interno dell'arco. È una delle soluzioni riconosciute per migliorare la protezione dei lavoratori contro l'arco-flash. È conforme alle raccomandazioni emesse dalla Sezione 240.87 del NEC, NFPA 70E, IEEE 1584 e EN 50 110-1. La funzione ERMS fornisce un'ulteriore curva di intervento LSIG oltre alle doppie impostazioni disponibili sull'unità di controllo MTZ.
Installazione :
Non appena il modulo digitale ERMS è installato sull'unità di controllo MicroLogic X, la funzione ERMS è disponibile , ma non attiva . Sono necessari passaggi aggiuntivi per configurare le impostazioni ERIG LSIG appropriate e per attivare la funzione ERMS. Le impostazioni ERMS LSIG possono essere personalizzate in loco tramite uno smartphone tramite Bluetooth o con il software EcoStruxure Power Commission in esecuzione su un PC. La personalizzazione con entrambi i metodi è protetta da password.
Operazione :
L'ERMS può essere attivato / disattivato da uno smartphone tramite l'app Ecostruxure Power Device App. ERMS può anche essere attivato / disattivato tramite un selettore esterno bloccabile con il modulo hardware ESM dedicato aggiuntivo (ERMS Switch Module). Non appena ERMS viene attivato, le impostazioni di fabbrica di ERMS LSIG vengono sostituite automaticamente dalle impostazioni personalizzate di ERMS LSIG. Quando ERMS è attivato, le informazioni corrispondenti sono rese disponibili come segue:
o la parte frontale di MicroLogic X con il LED blu ERMS
o il display incorporato MicroLogic X con retroilluminazione blu
o una luce esterna con il modulo hardware ESM dedicato aggiuntivo
o un PC con il software EcoStruxure Power Commission
o attraverso la rete di comunicazione del cliente (Ethernet o Modbus SL)
NOTA: il modulo ESM per uno switch esterno non è compatibile con i contatti M2C.
NOTA: le impostazioni ERMS predefinite di fabbrica si trovano sull'allegato.
Modulo di commutazione ERMS (ESM)
L'ESM è fondamentalmente uno speciale modulo IO dedicato alla funzione ERMS ed è necessario per attivare / disattivare la modalità ERMS su Micrologic X con un selettore. L'ESM non è necessario se si prevede di attivare / disattivare il sistema ERMS solo tramite l'app per smartphone. Se è collegato un modulo ESM, la sua condizione predefinita deve essere in modalità ERMS. Un interruttore deve essere collegato e spento o l'ESM deve essere ponticellato per simulare un segnale di spegnimento da un interruttore per spegnere ERMS.
Se nessuna di queste condizioni è soddisfatta, l'unità di controllo sarà in modalità ERMS e l'app non sarà in grado di disattivarla. Allo stesso modo, se la modalità ERMS è attiva con l'app, l'utilizzo dell'interruttore del modulo ESM non sarà in grado di disattivarla. ERMS deve essere sempre disimpegnato con lo stesso metodo (e lo stesso telefono, nel caso dell'app) in cui è stata impegnata. L'unico modo per bypassarlo (nel caso in cui il telefono venga danneggiato o la persona con il telefono non stare più con la compagnia) è ottenere una password di livello 4 dall'amministratore del sito (dovrebbe essere data loro quando ricevono l'interruttore)