Come possiamo aiutarti oggi?

Posso sostituire il contattore LC1D80** con il LC1D80A*?

Il contattore LC1D80A** con connessioni Everlink ha una portata di 66A in categoria AC3, e 80A in AC1;

invece il contattore LC1D80** (senza la "A" nel codice) ha una portata di 80A in AC3 e 125A in AC1.

Dunque i due contattori LC1D80A e LC1D80 non hanno la stessa portata in corrente e la conversione dall'uno all'altro non è corretta.