Per poter visualizzare uno storico relativo ad una variabile sarà necessario creare un "Trend". Per poter creare un trend bisogna entrare nella sezione "Task" -> "Trend Logger" e premere con il tasto dx del mouse su Trend Logger per poter fare l'insert del trend. Una volta inserito lo sheet relativo al trend sara necessario abbinare la variabile che si vuole trendizzare e configurare tramite il menù a tendina il formato(solitamente si utilizza il Proprietary). Una volta creato e salvato il trend bisognerà richiamare la variabile all'interno della parte grafica sul visualizzatore trend(Sezione points).
Mandando in Runtime il progetto si potrà così verificare la visualizzazione dello storico.
Pubblicato per:Schneider Electric Italy