I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
		
Come possiamo aiutarti oggi?
ACTI 9 - E' possibile conoscere il valore della POTENZA DISSIPATA di un Interruttore NON Automatico in CC modello SW60-DC ref. A9N61699 ?

Siamo a confermare che la potenza dissipata di un Interruttore non Automatico modello SW60-DC è di circa 12,6 W a Ie=50A in somma di tutti i poli.

Dichiariamo pertanto la potenza dissipata per la massima portata di corrente nominale.

Puoi calcolarlo in base all'impedenza Z = P / P ² ~ 12.6 / 50² ~ 5.04m.ohm quindi per l'uso a Ie=20A sarà intorno a P = Z * Ie² ~ 0.00504 * 20² ~ 2.02W.

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Prodotto:
Approfondisci
Prodotto:
  • Documentazione prodotti
  • Software scaricabili
  • Selettore prodotto
  • Sostituzione del prodotto
  • Supporto Guidato e Contact Center
  • Trova i nostri uffici
  • Ottieni un preventivo
  • Dove acquistare
  • Comunità di Schneider Electric
  • Lavora con noi
  • Profilo aziendale
  • Segnala una cattiva condotta
  • Accessibilità
  • Newsroom
  • Investitori
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Informativa privacy
  • Informativa sui cookie
  • Note legali
  • Change your cookie settings