Come possiamo aiutarti oggi?

Come faccio a configurare il provider IBMDB2 per aver accesso al database DB2 e leggere e scrivere i dati?

Per poter configurare il provider IBMDB2 è necessario scaricarlo dal sito IBM previa registrazione al sito. Una volta scaricato i provider e installato(ibm_ds4140_win.zip - v11.5.8_ntx64_server_dec), in data link image1 comparirà come in figura tra i provider selezionabili.

image2

Una volta selezionato il provider fate click su avanti.

Selezioniamo ora il DB con il quale ci vogliamo connettere.

image3

Se la connessione avviene senza UTENTE e PASSWORD allora possiamo testare la connessione tramite "Verifica connessione" altrimenti popolare i campi relativi a utente e password.

Se il "Verifica Connessione" presenta esito positivo possiamo spostarci all'interno di Ecostruxure Machine Scada Expert per poter realizzare la nostra connessione al DB.

image4

Premiamo avanti per inserire le altre informazioni per poter realizzare la connessione

image5

Una volta premuto su verifica connessione, e la verifica da esito positivo, il nostro collegamento al DB è pronto

image6

A questo punto non ci rimane che creare una pagina in cui aggiungere una GRID e configurare le varie sezioni così come segue

SEZIONE DATA SOURCE SETTINGS

image7

SEZIONE COLUMNS

image8

SEZIONE ADVANCED

image9

Realizzare una pagina con i pulsanti Write e Reaload come in figura e testare la scrittura e la lettura sul DB

image10