Su Vijeo Designer i dati registrati possono essere memorizzati nelle seguenti aree:
- DRAM. Preserva solo i dati più recenti.
- SRAM. Preserva un numero di dati specifico per un Gruppo di registrazioni dati.
- SRAM e File. Preserva dati nella memoria SRAM fino al raggiungimento della capacità, quindi i dati SRAM sono scritti su file. Il formato del file è DAAMMGGX.dat, in cui:
- D è il prefisso che indica che si tratta di un file registrazione dati.
- AAMMGG è la data in cui il file viene creato.
- X è il contatore della sequenza dei file da 0-Z (usando i numeri interi da 0 a 9 e i caratteri dalla A alla Z). Il contatore della sequenza dei file consente di registrare 36 file. I file registrati in seguito sovrascriveranno il file Z.
Pubblicato per: Schneider Electric Italy