Cosa significa il codice di errore RGAA001 sui pannelli Pro-face programmabili con GP-Pro EX?
L'errore RGAA001 si verifica quando la query logica dura più del tempo impostato nel "Watchdog Timer".
Le possibili cause sono che l'operazione logica in questione sia entrata in un ciclo senza fine nel programma in questione, o che il programma usi molte istruzioni logiche che attendano il verificarsi di condizioni particolari per la loro attivazione.
Il funzionamento del pannello potrebbe essere influenzato da processi come lettura e scrittura di scheda SD e/o memoria USB, comunicazione PLC, ecc. durante l'avvio e ciò potrebbe far aumentare temporaneamente il tempo di scansione.
L'impostazione minima del timer watchdog è 500 ms.