Come possiamo aiutarti oggi?

Quali UPS sono supportati da PowerChute Network Shutdown per la configurazione con Dell VxRail?

Problema:

Si desidera utilizzare la funzione Dell VxRail in PowerChute Network Shutdown.

Prodotto:

PowerChute Network Shutdown versione 4.5 e 5.x

Ambiente:

Dell VxRail e VMware ESXi

Causa:

Informativo

Soluzione:

Dell VxRail è supportato solo con la scheda di gestione di rete 3 (AP9640, AP9641) in uno Smart-UPS con firmware (SU) v2.2 e superiore sulla NMC 3.

Smart-UPS con firmware (SU) v2.2 e superiore sulla NMC 3.

Symmetra LX con firmware 2.5.0.3 e superiore sull'NMC 3.

Symmetra PX, PX2 con firmware 2.4 e superiore sull'NMC 3.

Esempi di Smart-UPS supportati: UPS modello SMT, SMTL, SMX e SRT con AP9640 o AP9641 con firmware SU 2.2 o superiore.

NOTA: La funzione Dell VxRail non è supportata da Galaxy, Smart-UPS Ultra e Easy-UPS.