ATV630 Errore SPFC
ATV630,
SPFC può verificarsi dopo un aggiornamento del firmware, da una versione senza sicurezza informatica a una versione con sicurezza informatica
Poiché il file è mancante, SPFC viene attivato all'accensione durante il processo di aggiornamento del firmware. Spegnere e riaccendere il prodotto per resettare il guasto
SPFC può verificarsi dopo un trasferimento di configurazione, se una configurazione senza sicurezza informatica viene trasferita a un prodotto in cui è gestita la sicurezza informatica.
In questo caso il file di sicurezza informatica viene ripristinato e viene generato SPFC. Spegnere e riaccendere il prodotto per resettare il guasto
Pubblicato per: Schneider Electric Italy