Come possiamo aiutarti oggi?

Come faccio ad impostare il test Motore piccole dimensioni su ATS480?

Test con Motore di piccole dimensioni:

Andare al menu 3.3: impostare [Small Motor Test] SST su sì,

impostare PHP (Phase Loss Monit) su no, la modalità di controllo (CLP) è forzata su controllo di tensione (VC).

Per avviare il test, applicare un comando Run all'avviatore statico premendo il pulsante RUN sul terminale del display o tramite i terminali di controllo STOP e RUN.

Per interrompere il test, applicare un comando di arresto all'avviatore statico premendo il pulsante STOP/RESET sul terminale del display o tramite i terminali di controllo STOP e RUN.