ACTI 9 - Quale è la Tensione di ISOLAMENTO dei Relè Passo-Passo serie iTL e se possono essere utilizzati per il comando di più circuiti ?
Siamo a confermare la tensione di isolamento dei Relè a Impulsi iTL è Ui=440Vac
Sì, per iTL 2P (2x NO) è possibile commutare due fasi differenti di una rete trifase fino a Ue(Ph/Ph)=415Vac, ciascuna collegata su un circuito di potenza: 1-2 (L1) e 3-4 ( L2).
Per iTL 3P è lo stesso e si possono commutare tre fasi di una rete trifase fino a Ue(Ph/Ph)=415Vac, ciascuna collegata su un circuito di potenza: 1-2 (L1), 5-8 (L2), 9 -10 (L3).