Come aggiornare il firmware del PLC M241 mediante l'utilizzo della scheda SD Card?
Come aggiornare il firmware del PLC M241 mediante l'utilizzo della scheda SD Card?
- Formattare la scheda SD in FAT32 (consigliata MAX 16 GB)
- Aprire il tool Control Assistant e fare click su "Aggiorna firmware";
- Nel passo 1 di 4, selezionare M241 come "Tipo di controller" e la "Versione firmware controller" inerente alla versione del software utilizzato per programmare il PLC;
- Nel passo 2 di 4 è possibile impostare i parametri di comunicazione, ovvero l'assegnamento dell'indirizzo IP al PLC stesso. Se le impostazione non dovessero essere cambiate, il PLC sarà raggiungibile da un indirizzo IP di default;
- Nel passo 3 di 4, selezionare "Scrivi su...";
- Nel passo 4 di 4 selezionare la scheda SD di destinazione e premere il tasto "Scrivi";
- Continuare premendo "Sì" sul pop-up;
- Ripristinare la gestione dei diritti utente sul controller, quindi premere "OK";
- Attendere il completamento della scrittura dello script sulla scheda SD;
- All'interno della scheda SD, questi sono i file che dovrebbero essere presenti:
- Alla fine della procedura, procedere con la rimozione sicura della scheda SD;
- Togliere l'alimentazione/tensione al PLC;
- Scollegare l'eventuale cavo USB;
- Inserire la scheda SD Card all'interno del PLC;
- Ripristinare l'alimentazione/tensione al PLC. N.B. Il LED SD (verde) deve lampeggiare velocemente durante l'operazione;
- Attendere il completamento del download:
- Se il LED SD (verde) è acceso e il LED ERR (rosso) lampeggia in modo regolare, il download si è concluso positivamente;
- Se il LED SD (verde) è spento e i LED ERR e I/O (rossi) lampeggiano in modo regolare, durante il processo del download è stato rilevato un errore.
- Rimuovere la SD card dal PLC;
- Il PLC si riavvia automaticamente con il firmware scelto se il download si è concluso positivamente.
Pubblicato per: Schneider Electric Italy